This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220设计问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661315/ucc28220-ucc28220-design-issue

器件型号:UCC28220

CTMR 计划对输入电压14~40至12V 350W 模型使用 UCC2822x (可编程最大占空比)设计? 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    感谢您关注 UCC28220。 在这种情况下、我建议使用有源钳位正向、而不是交错式单开关正向。 对于单级正向转换器、30A 输出有点高、但确实可以实现。 PMP7376与您的设计要求不完全匹配、但接近 :www.ti.com/.../PMP7376

    此致、
    本·洛夫