This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:电路回顾

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652646/ucc29002-circuit-review

器件型号:UCC29002

你好

我的一个客户端将 UCC29002用于此项目。

在我看来、它应用了正确的设计值。

请您再做一个评论吗?

当使用负载测量时、它将使用与以下电路相同的电路。

我将提供相应的原理图文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    当系统不在电流共享模式下工作时、您是否考虑了 Q203的泄漏电流?

    您能否直接连接 Q203 DS?

    附件是一种推荐设计、希望它能为您提供帮助。 谢谢。

    此致、

    Wenbin、e2e.ti.com/.../29002.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。

    您发送的原理图的输出为12V。 您是否有一个写有大约50V 高输出电压的电路图?

    高电压解决方案是否不需要 tr?

    数据表的高电压电路配置使用 tr。

    请确认。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    很抱歉、我也找不到大约50V 的输出电压基准。
    但实际上,该 IC 可以处于50V 输出状态。
    您必须了解 IC 的电源电压。 建议的最大 VDD 仅为13.5V、因此您可能需要向 IC 添加辅助电源(大约4.575~13.5V)。

    我很抱歉您提到的“tr”,那么什么是“tr”?