This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:泄漏电流过高

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661040/bq2057w-leakage-current-is-too-high

器件型号:BQ2057W

你(们)好

我设计充电器电池板。 我使用2节电池18650 3.7V@3.400mAh。

充电正常。 但是、当我移除适配器+9V 时、始终具有从电池(VBAT)到 BQ2057W 电路的4mA 泄漏电流。 它使电池的剩余容量下降得如此之快。

可以帮我修复电路吗?

谢谢。

TAM。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我检查了 EVM、没有输入的泄漏电流约为50uA。
    建议将 EVM 电路与您的设计进行比较、它们使用类似的导通晶体管配置。

    不需要分压器 R208和 R209、电池可直接连接到 BAT 引脚。 较低的电阻器 R209将导致泄漏电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill Johns。
    感谢您的支持。 我发现了在充电器电路上产生高泄漏电流的错误。
    原因在于分压器 R172和 R173。 R172和 R173的值太小、因此泄漏电流太高。
    我将 R172和 R173的值更改为1.5 MOhm。 现在、泄漏电流约为50-60uA、
    再次感谢您的快速支持。
    TAM。