This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:IQ

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652167/lm5175-q1-iq

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5175

(1)

LM5175

LM5175-Q1

关于"Vin 待机电流"

为什么在 LM5175-Q1数据表中消除了此参数?

(2)

  μA (VIN 关断电流):MAX10 μ A (VEN/UVLO = 0V)

在这种情况下 ,HDRV1处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负责此部件的工程师将在新的一年中回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    LM5175在 LM5175-Q1之后发布。 根据客户要求、已将待机电流数据添加到 LM5175的数据表中。 两个器件的待机电流相同。

    2.当器件关断时、HDRV1将关断。 这意味着从 HDRV1到 SW1的电压将为0V。

    谢谢、

    Garrett