This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:bq25898 VSYS 过压保护

Guru**** 2604045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661214/bq25898-bq25898-vsys-over-voltage-protection

器件型号:BQ25898

你(们)好。

VSYS 在充电周期中是否具有过压保护? 如果有、它如何工作、以及如何设置4.3V 或4.25V 等 VSYS 阈值? 我们需要确保 VSYS 不会超过阈值、如果达到阈值、器件将关闭转换器并切换到电池路径为 VSYS 供电。

谢谢! Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 d/s 上的9.2.14.1.2系统过压保护(SYSOVP)、充电器器件会在负载瞬态期间钳制系统电压、以便连接到系统的组件不会因高电压而损坏。 当检测到 SYSOVP 时、转换器立即停止以钳制过冲、但一旦 SYSOVP 条件消失、开关将立即恢复。  SYSOVP 阈值 是内部固定的、用户无法更改。 SYSOVP 触发 阈值和恢复阈值 都高于 VBAT。 因此、即使器件触发了 SYSOVP、电池也不会放电以提供 VSYS。 参阅9.2.6.3补充模式、  当 VSYS 低于 VBAT 时、BATFET 打开。

    谢谢!