This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:DDA PKG 和 DPR PKG 之间的差异

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661098/lmr14030-q1-the-difference-between-dda-pkg-and-dpr-pkg

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑将 PKG 从 DDA 更改为 DPR。 更改 PKG 是否有风险? 请参阅数据表、我们假设电气特性相同、芯片不同、因为只有 DPR 具有 PGOOD 功能。 我们的理解是否正确?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDA 和 DPR 之间的大扩散范围是 DS 第6.4节中的热性能信息。 DPR 具有更好的热性能。 DPR 具有 PGOOD、因为它具有更多的引脚(对于 DPR 为10引脚、对于 DDA 为8引脚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个关键点是软启动电容器、DPR 封装要求 CSS 小于4.7nF。