This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC24630, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651977/ucc28740-ucc28740

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC24630UCC24612

是否可以让 TI 专家为我审查电路板布局?  我将使用 UCC28740和 UCC24630来设计60W 隔离式电源。 电路板布局位于 Altium 中。

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Scott、

    感谢您关注 TI!

    我们有一个非常接近您的规格的参考、我们建议您基于以下内容进行设计: www.ti.com/.../TIDA-00702
    如果出现任何问题、请使用该设计以及本应用手册来帮助调试这些问题: www.ti.com/.../slua783.pdf

    另请注意、我们建议在 UCC2740的任何新设计中使用 UCC24612。

    以下是 UCC28740的 Excel 计算器、您可以使用该计算器来帮助您进行设计: www.ti.com/.../sluc487
    产品登录页面右侧的 WEBENCH 工具也是用于设计的有用工具: http://ti.com/product/UCC28740

    假期结束后、我们将与您联系当地 FAE (现场应用工程师)、进一步讨论。

    此致、
    Davit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davit、
    我已经查看了所有材料、但我仍有问题、希望获得一些帮助。 可以与其他人交谈以帮助我吗?
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我直接使用您的存档地址向您发送了一封电子邮件。 如果您没有收到、请告诉我。

    谢谢、

    Phil