This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431A:参考时的最低工作阴极电压(gt;1.5v)

Guru**** 2576075 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431, TLV431, TLVH431B, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651891/lmv431a-minimum-working-cathode-voltage-when-ref-1-5v

器件型号:LMV431A
主题中讨论的其他器件:LMV431TLV431TLVH431BTLVH431

您好、先生:

当参考数据表中的电压大于1.5v 时,我找不到最低工作阴极电压;

有人可以帮帮我吗? 我想将其用作比较器;

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    EC 表设置为闭环调节模式。 如果您将其用作比较器、则最小 Iq 不会应用太多、因为它是开环且未进行调节。 我仍然会围绕用于调节的器件的最小 Iq 进行设计、使其保持在安全侧、因此80uA。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo:
    如果它在基准电压超过1.5V 的开环中、IQ 与 VKA 是多少? 或最小 IQ 或 VKA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Jun Yin、

    当 REF > 1.25V 时、VKA 通常约为~1V、您可以使用该值计算负载/放大器所需的电流大小。 确保器件具有至少80uA 的 IQ、您的状态良好。 有关比较器示例、请参阅 TLV431数据表的第10.2节。 TLV431和 LMV431是类似的器件、因此信息非常相关。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    不过、这就是我的想法、虽然我们获得了非常不同的 VKA 值、当 ref=1.9V 时、该值高于1.4V;通过10Kohm 为阴极提供5V 电压、通过200k/300k 电阻分压器提供5V 电压为基准电压;这是一个简单的测试电路、我找不到任何问题;

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    这很奇怪。 在分压器之后、您能否使用与基准引脚串联的10k Ω 电阻器再次尝试测试?
    如果这不起作用、您能否测量所有引脚的电流和电压、以便我可以在我的一侧尝试吗?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo:

    它是受测的 LMV431AIMFX/NOPB;

    如下所示的测试电路;Ika 和 Iref 由 Ika=(V1-VKA)/R3、Iref=(V1-VREF)/R1-VREF/R2计算;

    V1 (V) VKA (V) VREF (V) Ika (mA) IREF (uA)
    1 1 0.5. 0 0
    2. 1.9777 1 0.023. 0
    2.5. 1.153. 1.2486 1.347 0.28.
    3. 1.215. 1.496. 1.785 0.8.
    4. 1.448 1.966 2.552. 6.8.
    5. 1.508 2.133. 3.492 73.4.

    那么、LMV431AIMFX/NOPB 是否支持开环模式比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLVH431B 与数据表的性能一样好、如下所示

    V1 (V) VKA (V) VREF (V) Ika (mA) IREF (uA)
    1 0.94547. 0.5. 0.05453 0
    2. 1.9328 0.99984 0.0672 0.032.
    2.5. 0.909 1.25. 1.591 0
    3. 0.8726 1.463 2.1274. 7.4.
    4. 0.87763 1.5473 3.12237 90.54.
    5. 0.879 1.5768 4.121. 184.64
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    假期结束后、我将在实验练习的一侧以开环方式测试 lmv431、以验证我是否可以将其作为比较器进行推荐。 您是否有特定的原因想要在 TLVH431或 TLV431上使用 LMV431?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo:

    没有特殊原因、它只是 BOM 中的替代器件;

    感谢并祝新年快乐;

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我  在工作台上测试了 LMV431、TLV431、TLVH431、并阅读 了比较器博客

    我的结果与您的结果相匹配。 TLV431和 TLVH431可在开环中工作、但 LMV431不能在开环中工作。 因此、我建议使用 TLV431和 TLVH431作为比较器、但不推荐使用 LMV431。

    -Marcoo

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A


    如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。