This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3409HV:LM3409HV 计算与放大器的不同结果;Webench

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660991/webench-tools-lm3409hv-lm3409hv-different-result-from-calculation-webench

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好、

我正在进行如下设计。

输入电压= 48V

LED 电压= 3.3V

LED 电流= 3.0A

串联 LED = 10cs

当进行自己的计算时、我发现电感器为22uH、当我尝试使用 webench 进行仿真时、电感器值已变为180uH。

WEBENCH 似乎不允许我们将开关频率选择为525kHz。 并且仅允许选择高达149kHz 的频率。

谢谢。

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对 webench 来说有点奇怪、但有时 webench 中有一些奇怪的东西、我无法理解。 由于散热原因、它们可能只具有一个设置来限制较高输入电压和功率水平下的开关频率、这会导致较高的电感值。

    在任何情况下、您都应该进行计算。 无论哪种方式、都可能需要在工作台上进行一些调整、LM3409是一款非常可靠且易于使用的器件。 它不像电流模式控制器件那样需要担心任何稳定性问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的回复。 实际上、即使我使用 LM3409HV 数据表中显示的值、WebBench 也会提供与数据表中的值完全不同的结果。 我想这一切都与输入电压范围有关。

    谢谢!

    是的