This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133:图22中的适配器是否可以在电池放电后以设定的快速充电电流的1/10为电池充电?

Guru**** 2605205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661049/bq24133-bq24133-can-the-adaptor-in-figure-22-charge-the-battery-at-1-10-of-the-programmed-fast-charging-current-after-the-battery-is-discharged

器件型号:BQ24133

e2e.ti.com/.../BQ24133-fig22.docx

大家好、我计划使用图22中的应用电路。

请注意、适配器未绕过系统。

 在电池放电后、电池是否能够以设定的快速充电电流的1/10充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、如果通过 SRP 连接系统、充电器将仅调节进入电池的充电电流。 如果 SRN 低于 VLOWV 阈值、充电电流将调节至快速充电的1/10。 确保快速充电电流+系统电流均不超过2.5A。

    此致、
    Steven