This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260纹波电流应为>150mA?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661161/tps54260-tps54260-ripple-current-should-be-150ma

器件型号:TPS54260

您好!

我使用 TPS54260在我的系统中生成三个电源轨。 电压为:

  • 5V-3V3 (300kHz)
  • 12V-5V (450kHz)
  • 12V-3V3 (675kHz)

我遵循了数据表中所述的设计过程、但是对于12-5V 降压转换器、我对最小纹波电流要求有点困惑。

我使用等式28计算出最小电感为47uH (选择57uH)。 但是、这似乎与最小纹波电流要求相冲突。 公式29只得到120mA、但数据表提到"由于电感器纹波电流是 PWM 控制系统的一部分、因此电感器纹波电流应始终大于150mA、以确保可靠运行。"

公式29似乎建议我选择较低的电感器或较低的频率、但这与公式28设置的要求完全相反。

我已经使用开关专业版软件生成了一个设计、它还给出了与我计算中相同的值。

选择小于150mA 的纹波电流到底会产生什么后果?

此致、

萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy、

    在计算中、您使用了什么负载电流(Iout)?  您应该始终使用器件的最大额定电流进行计算。  使用公式28和29以及2.5A 的 Iout、我得到8.6uH 的最小电感值和750mA 的电流纹波。  请使用我们的 WEBENCH 工具进行设计和仿真、因为这些模型是最新的、并且与实际的芯片行为完全相关。  当选择450kHz 作为工作频率时、WEBENCH 建议您的12V 至5V 设计使用10uH。

    此致、

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您使用等式28进行计算时、您使用了什么种类的值、您使用了什么 Iout 值?
    对于陶瓷输出电容器、您可以按照数据表中的建议使用 kAN=0.3。 Iout 值应为该 IC 的最大额定电流、而不是应用的最大输出电流。
    使用这两个值,方程式28得出 Lomin =(12-5 )/(2.5*0.3 )*5/(12*450000)=8.6uH,那么10uH 应该是一个很好的选择。

    建议的150mA 最小纹波电流是为了在控制环路中保持一定数量的信噪比。 峰值电流模式依赖于峰值电流信息来关闭内部开关。 如果纹波太小、噪声可能会干扰环路稳定性。

    此致、