This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3925:LP3925在1KHz 到10MHz 之间的 PSRR 图

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651919/lp3925-psrr-graph-of-lp3925-between-1khz-to-10mhz

器件型号:LP3925

您好!

我计划在其中一个设计中使用 LP3925。 我计划在 LP3925上使用降压稳压器、然后将其输出作为 LDO 的输入。 根据数据表、我了解降压稳压器的开关频率约为2.5MHz - 3MHz。 对于我来说、对于我的后续级而言、必须抑制该开关频率。 但 PSRR 数据仅以10kHz 的频率给出。 我想知道10kHz 至10MHz 频率范围内的 PSRR 值。 这对我的设计很重要。 因此、我请求您提供高达10MHz 的各种 LDO 的 PSRR 图。

谢谢、此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我已将您的请求指派给相关的应用工程师、我们将尽快回复您。 请注意、这是美国的休假时间、在回答您的问题时可能会有一些延迟。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、
    我意识到您有一些时间在该 IC 中进行审阅和可能的设计。 坏消息是、不建议将此器件用于新设计。 目前、TI 不支持 LP3925。
    我们确实有许多更新的 IC、非常适合您的应用。 请联系您当地的 FAE 以查找此器件的合适替代产品。