This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:过充电检测(OVP)、过放电检测(UVP)、负载短路检测(SCP)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29200, BQ77905, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661158/bq29200-overcharge-detection-ovp-over-discharge-detection-uvp-load-short-circuit-detection-scp

器件型号:BQ29200
主题中讨论的其他器件: BQ77905BQ28Z610

您好,您能    、一些建议如何使用 BQ29200设计进行过充电检测(OVP)、过放电检测(UVP)、负载短路检测(SCP);从数据表中我找不到哪个引脚可用于控制电池负极中的 MOS、从而为 OVP、UVP SCP 进行设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    该器件没有 UVP 或任何电流保护。 也许请告诉我您正在执行的电池配置(串联电池的数量、我们可以推荐不同的电池配置。 如果您正在执行任何3S 或更高版本的操作、请使用 bq77905;如果您正在执行2S、请使用 bq28z610、因为它具有内置保护功能。

    谢谢

    Miguel