This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409的效率

Guru**** 2611535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660976/efficiency-of-lm3409

主题中讨论的其他器件:LM3409

我对 LM3409有疑问。

请告诉我们 LM3409的效率。

 VIN=20~32V

 VOUT (VF)=15V

 Iout=2.8A

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro、

    遗憾的是、只有这些规格无法提供效率。 它取决于许多因素、包括开关频率、二极管 VF、FET RDS (on)、FET 栅极电荷和所用的电流感应电压。 它在很大程度上取决于组件和应用。 但是、如果选择了良好的组件并进行了仔细的设计、它可能处于88%至95%的范围内。

    此致、

    克林特