This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:VIO 电源输入范围、数据表中未明确说明使用情况

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661065/tps65217-vio-power-input-range-and-use-not-clear-from-the-datasheet

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我想知道 VIO 引脚的用途是什么、

是否仅用于缓冲器、如下所述

它还使用 TPS65217内部逻辑电源。  

3.是否需要执行电源定序或可以随时供电

4..可使用支架从 LDO4向该引脚提供3.3V 电压的电压范围是多少(考虑使用 TPS65217C 的 AM)

Rgds

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandra、
    我已将您的问题转交给产品专家。 他将能够为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandra、

    VIO 的绝对最大范围由"除非单独指定、否则所有引脚"行中的"输入/输出电压(相对于 PGND)"覆盖、因此 VIO 引脚上允许的最大电压为7V。

    该电压用作推挽输出引脚的高侧 FET 的电源。 其中只有两个:PGOOD 和 LDO_PGOOD。

    VIO 电压不用作"内部逻辑电源"的电源。 TPS65217的数字内核由电源路径供电(AC 或 USB、如果 AC 或 USB 不可用、则为 BAT)。

    VIO 电压定序应与 LDO4匹配、因为这是 VIO 引脚的默认电源。

    此外、如果 VIO 在 AC 和 USB 为低电平时为高电平、则 PMIC 处于睡眠或关闭状态时、将有一条从 VIO 到 SYS 和 BAT 的泄漏路径。 这会产生大约1.2V 的电压、在应用交流或 USB 之前连接 USB2ANY 适配器时、可以在 EVM 上观察到这种情况。