This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:过流保护问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650156/tps63700-overcurrent-protection-issue

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件:TPS63710

您好!

该器件上的过流保护如何工作? 它是否自动复位?

我遇到的问题是电源在特定条件下无法启动、我想知道过流是否会导致这种情况。

谢谢;

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    这是一个相当旧的器件。 您需要什么输入电压、输出电压和输出电流? 例如、TPS63710是一款低噪声逆变器、在某些情况下可改用。

    是的、此器件并不总是启动至一个预偏置输出电压。 我们建议在尝试重新启动之前将 Vout 放电至0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我拥有的内容:

    输入:4.75至5.25V

    输出:-12V

    输出电流:125 - 200mA。

    我看了 一下、其他大多数可用的逆变器无法输出-12V、它们达到大约-6或-7V。

    启动时的负载是否会影响电源是否启动?

    此外、请告诉我过流的确切工作方式、过流是重试还是过流、并永久关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这是这些规格最适用的器件。

    当开始进入一个负载时、它取决于负载在输出电压上升时的运行方式。 电子负载通常会导致问题。

    是的、电流限制保护是锁存的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的负载是12个运算放大器,每个运算放大器大约需要10-12mA,因此总负载不应超过大约120mA。 此电源启动时出现问题的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有特定问题、请发布 Vin、Vout、SW 和负载电流(或电感器电流)的波形以显示该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将发布、我需要一点时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenny、

    幸运的是获得了一些波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎无法再现我在某些电路板上看到的问题。 希望我在接下来的几天内有时间再试一次。