This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22933:在一个输出电流为>300mA 的封装中搜索电源多路复用器+ LDO

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22933, TPS2113A, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661074/tps22933-searching-for-a-power-mux-ldo-in-one-package-with-300ma-output-current

器件型号:TPS22933
主题中讨论的其他器件: TPS2113ATPS2115A

我正在寻找一个能够复用两个电压范围为2.5V 至5.5V (或更高)的电源输入的 IC、并使用内部 LDO 产生3.3V - 3.6V 输出和大于300mA (峰值)的最大输出电流。

TI TPS22933提供此功能、但最大输出电流为50mA。

期待您的回应。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad Bin Tariq、

    欢迎使用 E2E! 感谢您的提问。

    遗憾的是、我们的许多电源多路复用器器件不包含用于产生所需3.3V 输出的内部 LDO。 但是、外部 LDO 会产生类似的结果。  

    您能再多讲一讲一下系统吗? 两个输入电压轨是否均在2.5V - 5.5V 范围内运行? 您的预期负载电流是多少? 您是否需要在电源轨之间手动切换或在电源轨之间自动切换?

    我建议您查看 TPS2113A 和 TPS2115A。 TPS2113A 可用于手动开关配置、而 TPS2115A 是一种用于自动切换的良好解决方案。 这些器件可支持大约1.5A - 2A 的电流、具体取决于器件。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟