This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:在 BAT 引脚上使用 DCDC 而不是电池

Guru**** 2562180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661028/tps65217-using-dcdc-instead-of-battery-on-bat-pin

器件型号:TPS65217

团队、

下面是使用 TPS65217的一个有趣场景。  该应用具有3个电源输入源->两个适配器和 AA 电池。  此应用中没有锂离子电池。   

如果升压转换器与 AA 电池一起使用以将电压升压至~4.2V、那么这是否可以连接到 TPS65217的 BAT 引脚以利用器件的电源路径电路(CHG_EN 将设置为0)?  想法是优先考虑适配器/USB 输入、并且仅在两者均不存在时从升压转换器拉出电流。

是否曾尝试过此方法、是否对此方法有任何担忧?

谢谢、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、
    理论上是可行的。 如果充电器已关闭、您可以在 BATT 引脚上使用不可达的锂电池作为使用电源路径的备用电源。
    tps65217将通过多种方式测试电池。 它将在短时间内施加小负载、以查看是否已连接电池。 只要升压转换器正常工作并且内部测试通过、电源路径就应该正常工作。 确保您已阅读这些测试、以确保您能够满足要求。
    确保升压电压高于稳压器的压降电压。 如果 USB 或交流输入被移除、它将通过升压的 AA 自动从 BATT 引脚拉取电流。

    由于此应用不在器件范围内、我们可以提出建议并提供一些反馈、但我们无法为您进行测试或验证。 除此之外、请尝试一下、它应该起作用。 注意:升压转换器将消耗票价电流、从而使1.5V 电压达到4.2V。 在这些条件下检查电池的寿命、并查看您是否获得所需的寿命。 如果 BATT 引脚上有100mA 负载、则需要来自 AA 的~350mA 负载。 根据电池的不同、这可能是来自单个 AA 的大电流。 只是一个想法。