This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:睡眠模式问题;TS 引脚切换

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661122/bq76930-sleep-mode-issues-ts-pin-toggle

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1BQSTUDIO

大家好、工程师同事、  

我尝试将我的板(包含 BQ76930和 BQ78350)置于睡眠模式。 在我断开 SMBus 后、PWRM 引脚在5s 后从高阻态变为低电平。 我想、当系统进入睡眠模式时、会发生这种情况。 无论处于哪种工作模式、TS1引脚都会每2秒切换一次。 我想、在睡眠模式下切换会变得更少。  

什么时间决定了 TS1引脚的切换时间?

2.我可以在 BQ Studio 中更改这些时间吗?

3.这种切换的目的是什么? 测量值时、它是否会切换引脚?

我想,就是这样……提前感谢!!

此致、Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:
    在睡眠模式下、bq78350-R1使 bq76930保持唤醒状态并测量电压、以便在需要时具有可用的值。 CC 被关闭。 (1)作为电压测量的一部分、bq76930的调度程序每2秒测量一次温度。 这是您看到的脉冲、(3)为了省电、仅在进行温度测量时才偏置 TS1引脚。 TS2也会在独立的2s 间隔上切换。
    (2) bqStudio 没有禁用睡眠模式中的电压测量的选项。 您可以更改从 bq76930读取电压的时间、但不能更改 bq76930的操作。 为了降低功耗、bq78350可进入关断模式、这需要引导才能重新启动电池、并且在重新启动时估算 SOC。