This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:最大充电电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652994/bq24630-maximum-charging-voltage

器件型号:BQ24630
主题中讨论的其他器件: BQ24610

我将从12.8V 标称 LiFePO4电池组更改为15.0V 标称锂离子电池组。  该产品具有 BQ24630的18VDC 输入 、可为该新的15V 电池组充电、建议的余量为1.5-2V。  因此、我知道在这种情况下、15V 电池组无法充满电、但在这种情况下、容量有限是可以的。  我想知道以下几点:

  • BQ24630是否会为锂离子电池充电、而不是为其设计的 LiFePO4充电?
  •  在这种情况下、应将电荷电压(Vbat 电阻分压器)设置为什么?  设置为16.5V 以为 BQ24630提供1.5V 的余量或将其设置为17.4V、这是电池组想要的吗?  
  •  BQ24630在低于1.5V 至2V 的余量下的表现如何?
  •  BQ24630在将充电电压设置为高于其可提供的电压时是否存在任何危险?

感谢您提供任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议更改为 bq24610、它与 bq24630引脚对引脚。
    2.您应将其设置为下限阈值。 即使您将其设置为更高、它也不会充电至17.4V。
    3.设备将处于睡眠模式,这意味着充电将不会开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应和良好的信息。 更改为 bq24610不会出现问题。

    我应该将充电电压设置为什么阈值? bq24610具有相同的1.5-2V 余量建议、但并未说明如果您将充电电压设置为高于该范围会发生什么情况。 由于它将设置为低于最佳电池组充电电压、因此我需要知道要为 bq24610设置的最佳/最高充电电压。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将充电电压设置得太高、充电可能无法启动。 保守地说、我建议从2V delta 开始。 实际值是根据您选择的组件按案例计算的。 您需要考虑高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)和输入感应电阻器(ACP 和 ACN 之间)中的直流损耗、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降以及电池感应电阻器(SRP 和 SRN 之间)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。  为了验证、您的意思是充电电压和充电器电压输入之间的2V 增量、对吧?  因此、在我的例子中、对于标称15V 电池组、充电电压为16V。   

    如果我将充电电压升高到发生不良情况的程度、我会看到什么症状?  您提到充电周期可能无法启动;这有什么机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    充电周期可能无法开始、这意味着您的电池将不会充电。 充电器本质上是一个降压转换器。 降压转换器的基础是输入需要高于输出。 2V 主要考虑我在上一帖子中列出的直流损耗。 这是 bq246xx 器件的阈值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我在数据表(LiFePO4和锂离子电池)中看到了 TI 建议使用1.5V 至2V 净空的注释、但未看到任何相关规格。 您是否会澄清这一点(1.5V 超出上述规格、但在建议范围内)? 最高可能的充电电压对于我们的应用至关重要、因此我要按下这个点。 感谢对此作出的任何澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、该值基于您在设计中使用的外部组件。 它需要考虑高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)和输入感应电阻器(ACP 和 ACN 之间)中的直流损耗、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降以及电池感应电阻器(SRP 和 SRN 之间)。 实际值将在实际测试中找到。 输入电压需要使在 VCC 引脚上测得的电压至少比在 SRN 引脚上测得的电压高500mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jing。 我可以测量电流系统上从 Vcc 到 SRN 的压降作为基准。 锂离子版本将使用相同的外部组件、因此这将告诉我在当前系统上充电时、我在外部具有多大的压降、因此我可以根据500mV 的最小值估算切换至锂离子芯片时的最大充电电压。 这是一个可行的计划、所以我都已准备好了。 谢谢。