This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97394Q4M:双向电流模式下的同步降压 NexFET™︎功率级

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97394Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661129/csd97394q4m-synchronous-buck-nexfet-power-stage-in-bi-directional-current-mode

器件型号:CSD97394Q4M

您好!

我打算在 需要双向输出电流的应用中使用诸如 CSD97394Q4M 的同步降压 NexFETTm功率级。

理论上、同步降压转换器应该能够控制两个方向的输出电流。

但是、在  这种情况下、是否有人对此器件系列有过经验?

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、
    我正在为您深入探讨这个问题。 希望我能在24小时内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的应用专家说:

    "是的、只要该器件配置为 FCCM 模式(SKIP#引脚连接到逻辑高电平)、该器件就可以[用于双向电流输出]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brett!