This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:适用于照明的降压 PFC + LLC 拓扑

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661085/ucc29910a-buck-pfc-llc-topology-for-lighting

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件:UCC29910UCC25600

尊敬的先生:

我有一个需要降压 PFC+LLC 结构的项目、但我认为这两个项目(UCC29910+UCC25600)可以使用吗? 因此、我的规格如下所示:

V (AC) IN= 347~480 μ V

PoUT (w)= 50W~300W、用于照明。

主席先生,如果你有一个好的解决办法,你可以向我推荐,谢谢你的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tommy

    UCC29910A 最初设计用于在通用线路输入- 90V 至264V 范围内运行、并提供固定的84Vdc 输出。 如果在347V 至480V 的电压范围内运行、则输出电压必须相应地调节。 在您的情况下、输出电压将为480/264 * 84 = 152V。 调节输出电压的空间有点小-大约±5%左右、但不超过这个值。 当然、UCC25600可用于控制在该电压下运行的 LLC、而不会有任何困难。

    您是否有 PF 或 THD 规格?

    遗憾的是、我们没有使用 UCC29910的参考设计、而 EVM 详细信息位于 www.ti.com/.../description 的产品网页上

    此致、

    Colin