This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:是否可以使用 bq25703a 或 bq24780s 为6节串联镍氢电池充电? 优点和缺点。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650932/bq25703a-is-it-possible-to-charge-6-series-ni-mh-cells-with-bq25703a-or-bq24780s-advantages-and-disadvantages

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

尊敬的所有人:

我计划使用 BQ25703A 或 bq2478080为6节镍氢(每节电池1.5V 充电电压)电池的充电系统供电。 但数据表显示“通过各种输入源为1到4节电池充电,并通过电池电压调节1.024 - 19.2V”。 和“从4.5V 至24V 适配器为1节至4节电池组充电”。  

  1. 是否可以将这些器件用于我的产品?
  2. 如果可用,为什么数据表通常只显示“1到4节”?  
  3. 如果我使用这些 IC,是否会有缺点?  

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ25703A 或 bq24780s 都是主机控制智能充电器。 镍氢电池充电曲线(涓流充电、安全计时器、终止、充电完成、状态...) 由主机控制器控制。 BQ25703A 或 bq24780s 可根据主机命令调节充电电压和电流、从而为6节串联镍氢电池(每节电池1.5V 充电电压)充电。

    BQ25703A 或 bq24780s 数据表标题中的" 1至4节"是1至4节串联锂离子电池。 该电压范围可覆盖6节镍氢电池(每节电池1.5V 充电电压)的充电电压范围。

    BQ25703A 或 bq24780s 都是主机控制智能充电器。 如果系统已经有 MCU 或嵌入式控制器、则可以灵活地设置不同的 BQ25703A 或 bq24780s 充电电压和电流。 bq25703A 是一款降压/升压充电器。 bq25780S 是一款降压充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ25703A 被描述为"多化学物"(包括 Nicad 和 NiMH)、但数据表未提供如何将其与锂离子电池以外的任何器件配合使用的信息。 BQ2478080数据表根本没有提到镍氢电池。 我可以找到任何信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们讨论"多化学物"支持之前、您必须知道您对镍氢电池有何需求? 然后、我们可以知道 bq25703A 或 bq24780S 是否可以支持。  bq25703A 和 bq24780S 均可支持恒定电流 和恒定电压调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将为6节串联镍氢电池充电(1.5 x 6 = 9V 充电电压)。 因此、我需要9V 充电电压。 当我在 BQ25703a 的数据表中检查8.3.2.3电池配置时,我看到1S 为4.192V,2S 为8.7V,3S 为12.59V,4S 为16.8V。 我知道、我必须设置 SYSOVP 引脚以实现系统过压保护。 我可以使用分压器或其他器件将电池充电电压设置为9V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于电芯引脚2S 设置、SYSOVP 大约为12.5V。 您可以使用此设置为9V 镍氢电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我理解但 SYSOVP 仅用于针对故障的过压保护。 我需要电池充电电压。

    2S 设置对于6镍 氢电池来说足够、还是 需要对镍氢电池进行不同的更改?  

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认的2S 充电电压为8.4V。 但是、充电电压寄存器可以更改为分辨率为16mV 的任何值。