This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:在 PMIC (TPS65217D)复位期间、LDO4 didn't 变为低电平

Guru**** 2606445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647817/tps65217-ldo4-didn-t-go-to-low-during-pmic-tps65217d-reset

器件型号:TPS65217

您好!

客户电路如下所示、正在测试中。

在复位 TPS65217D 期间、所有电源轨变为0V、但只有 LDO4不变为0V。  

它保持在2.8V 左右。

甚至会在超过1秒的时间内下拉复位引脚。

您能否检查并告诉我复位时 LDO4为什么不变为0V?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    您能否验证没有其他电源轨复用到 LDO4的同一位置、并且没有允许2.8V 电压通过处理器出现在 LDO4上的泄漏路径?

    2.8V 大约是低于3.3V 的二极管压降、因此我猜是另一个电源轨上电并为处理器供电、而该电压显示在 LDO4上。

    如果您可以隔离 LDO4并重新测试、这将有助于加快调试过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brian
    我正面临类似的问题。 我看到的是1V、而不是2.8V。
    我不明白 LDO4如何通过另一个电源轨为处理器供电。 请说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AA、
    您似乎已为 后续问题创建了一个新主题(e2e.ti.com/.../651787)、并已有几个人回答。