This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可调节输出电压的直流/直流转换器

Guru**** 2576095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, TPL0401A-10, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651288/dc-dc-converter-with-adjustable-output-voltage

主题中讨论的其他器件:LM25145TPL0401A-10LM73605

您好!

我正在寻找直流/直流转换器。

输入电压范围为24V 至36V

输出电压范围为4V 至23V

输出电流为零至5A

我的电路中需要这些输出中的三个。

当我们可以监控来自输出的电压和电流时、这会很好。

非常感谢您的支持 

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    我认为这是您的第一篇帖子、欢迎访问 E2E!  对于您给出的设计参数、有一个有关输出电压的问题:您希望这是连续可变的吗?  还是选择该范围内的固定电压?  

    我邀请您参与 WEBENCH 电源设计: www.ti.com/design-tools/overview.html 。  根据您所述的参数(我选择了23VOUT)、我可以看到 大约几十种可使用的设计;我建议您自己完成 WEBENCH 流程、在这些设计中确定最重要的因素(PCB 尺寸、效率等)、然后继续进行。  

    让我们知道您的决定。

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leonard、您好!

    我们需要持续变化的功率输出。 在应用中、我们需要不同的批次电压。 最好设置电压数字斜体。

    此致

    菲律宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我可能要了解 LM25145等宽占空比电压模式控制器。 可能会为较低的 FB 电阻器使用数字电位器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    这是一个使用 DPOT (TPL0401A-10)设置输出电压的 TI 设计。
    它适用于使用经典电阻分压器反馈的任何控制器或转换器。

    TIDU533 TI 参考设计:具有可编程输出电压和位置编码器接口保护功能的电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这对于电位器 LM25145来说听起来不错。 但在线性侧、我看到了 LTC3884/-1、它具有除电压范围之外的所有特性。 那么、是否有一个具有正确范围和宽占空比范围的芯片 von TI?

    IAM 不是很熟悉直流/直流转换器的设计。 因此、我必须牢记开关点、以便控制器在整个区域内保持稳定。

    此致

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM25145使用电压模式控制。 对于电压模式控制、交流分析中不考虑较低的 FB 电阻器、因此您可以改变低侧电阻器以更改输出电压而不影响稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!
    LTC3884是一款 PMBus 双相控制器。
    PMBus 是用于电源数字管理的 I2C 衍生产品。
    TI 也有许多 PMBus 控制器。
    此链接将显示具有 PMBus 或 I2C 的降压控制器和转换器
    www.ti.com/.../products.html

    这些应用针对的是低电压系统板设计。
    您正在寻找的最大输出电压为23V、这在今天很难找到。
    借助我提供的链接、您可以按 VOUT MAX、从最高到最低排序、并通过 Vout 查看 TI 为 PMBus/I2C 提供的功能。
    没有任何一个将满足您的23Vout 要求。

    您的最佳解决方案是使用 LM25145、正如 John Tucker 所推荐的。
    使用数字电位器控制输出电压。

    www.ti.com/.../products.html

    TI 的数字电位器可用于:
    每个封装一个或两个
    线性或对数锥度
    SPI 或 I2C 控制
    10千欧或100千欧"端到端电阻"
    64、128或256步
    有些还具有非易失性存储器、这意味着一旦设置了这些存储器、该设置将在下电上电时保留。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ed、

    感谢您提供相关信息。 我希望有一个具有我未找到的规格的 IC。

    因此、当我搜索降压转换器时、我还得到了 LM73605。 我认为、该 IC 与 LM25145的布局布线更容易实现分离。
    这是一个好主意、还是我错过了什么?

    此致

    菲律宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    具有集成 FET 的 LM73605 36V、5A 转换器适合您的应用。 其70ns 的关断最小值使您能够在350kHz 时满足24Vin 至23Vout 的转换要求。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意 Tim 的观点。 由于组件更少、集成 FET 转换器的布局更容易。
    通过集成 MOSFET 实现小电流环路、EMI 性能也得以增强。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息。

    但我目前还没有理解其中一个问题。 我该怎么做才能使稳压器在4V 至23V 的空穴电压范围内保持稳定、因为我现在不能将电流从0A 更改为5A。 这取决于连接设备,而且每次都不同。

    祝您在纽约过得非常好。

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新年快乐2U2、
    输入电压变化通过电流模式控制 CMC 自动补偿。
    借助电压模式控制 VMC、调制器增益为 Vin/Vramp、因此环路增益随 Vin 增大。
    在某些 IC 中、前馈被添加到电压模式控制中、这将使 Vin/Vramp 成为一个恒定的。

    负载 Cout * ESR 将显示在环路计算以及 RL (有效负载电阻)中。
    这取决于是使用 VMC 还是 CMC、但这两种控制方法都有某种形式的负载变量。

    VMC 中的非连续导通模式 DCM 运行将导致环路增益降低、从而降低环路交叉、最终的效果是减少瞬态响应。

    您将需要评估所用控制方法的较差情况条件。

    如果您无法控制连接的负载、则建议使用非常慢的环路响应和非常低的阻抗输出(大量电容)来主导任何负载影响。