This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24158:无法充电

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652953/bq24158-could-not-charge

器件型号:BQ24158

大家好、

这是原理图。

插入适配器时(连接电池、电池电压现在为3.9V、满时的典型值应为4.2)、发现未进行充电。

下面是条件下的波形-适配器已插入、没有电池、输出大约为3.55V、这在15分钟模式下应该是正确的。  

插入电池后、波形如下、开关时间为 s 5ms。

此外、客户发现、如果在插入适配器之前连接了电池、则 Vref=0V。 如果在插入适配器后连接电池、则 Vref=5V。

下面是寄存器的设置。(默认值)客户已验证 I2C 通信是否正常。

reg:0x0、 val:0xc0

  寄存器:0x1、 val:0x30  

  寄存器:0x2、 val:0xA

  寄存器:0x3、 val:0x51

  寄存器:0x4、 val:0x9

  寄存器:0x5、 val:0x24

  寄存器:0x6、 val:0x40

有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    默认电池充电电压为3.54V。  为了充电至3.54V 以上、主机必须将电池稳压电压寄存器写入4.2V。  此外、除非连接了适配器、否则 VREF 不可用。  需要~5ms SW 脉冲来保持引导电容器充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、reg03应该被修改吗? 如何设置? 数据表中的描述对我来说不是很清楚。 现在是01010001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peng、

    内存位置2设置电池稳压电压。  默认值为3.54V。  例如、0x8E 将电池稳压电压设置为4.20V。