This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:仅当电池存在时的 VSYS 输出

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653031/bq25708-vsys-output-when-only-battery-is-present

器件型号:BQ25708

您好!

  我打算在我们的设计中使用 BQ25708。 但是、数据表中的一些详细信息让我感到困惑。

1.我是否需要在充电器输出端使用电源路径开关在 VSYS 和 VBAT 之间进行选择?

2.只有电池(4节锂离子电池)时,VSYS 输出是什么? (未连接适配器)

谢谢、此致、

Vishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我是否需要在充电器输出端使用电源路径开关在 VSYS 和 VBAT 之间进行选择?

    是的。 BATFET 位于 VSYS 和 VBAT 之间。

    2.只有电池(4节锂离子电池)时,VSYS 输出是什么? (未连接适配器)

    由于 BATDRV 接通 BATFET、因此仅存在电池时、VSYS=Vbat。