This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:电池电压脉冲时出现通信错误

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651666/bq76pl455a-comms-errors-when-battery-voltages-pulses

器件型号:BQ76PL455A

我们有一堆16节电池、并由 BQ76PL455对其进行监控。 这是通过另一个用作桥接器的 BQ76PL455进行控制的。 当电池上的负载发生变化时、我们会在差分通信线路上产生噪声、从而导致系统崩溃。 这种情况发生在我们自己的电路板或用作桥接器的 EVAL 电路板上。 在使用差分通信时是否会出现切换电池输出的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graeme、

    这 是 我们在使用这些器件时面临的最常见和最具挑战性的问题之一。   您可以尝试以下操作:

    1) 1)确保  高电压/高噪声电缆与菊花链之间没有电容耦合

    2) 2)确保 模块 外壳/底盘与 菊花链电缆之间没有电容耦合

    3)确保您的布局是可靠的-我们最近实际上通过移除共模扼流圈下方的接地(在所有层上)来获得改进的布局结果、从而显著提高 EVM BCI 抗噪性

    4) 4)在 电池组上放置 X 和 Y 电容器通常可以解决这些问题。

    5) 5) 确保滤波符合 您的噪声曲线。 我们 发现、 在 EVM 上串联一个低频扼流圈和一个高频扼流圈的效果最佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    链顶部是否应端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graeme、

     IC 内部有2.5k 欧姆的空闲电阻器。 因此、虽然不是完全必要、但在 COMMH+上有一个100k 上拉至5VA0、在 COMMH-上有一个100k 下拉以及 在 寄存器中禁用这个接口可能是有益的。