This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536:除了 OV、UV 保护和电池平衡之外、IC 还能为电池充电

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652898/bq76pl536-apart-from-ov-uv-protection-and-cell-balance-can-the-ic-charge-the-battery

器件型号:BQ76PL536

我参与设计用于 UPS 的锂离子电池的快速充电和电池管理系统

了解了 BQ76PL536可以实现电池平衡并保护电池免受 OV 和 UV 的影响。

我想知道它是否可以为电池充电、还想知道在 BQ76PL536中可以实现哪些 CCCV。

测试电池详细信息

电芯电压:3.3.

电池 AH:2600mAh

连接:系列

单元格编号:3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq76pl536A 是监控器件。 CCCV 必须由充电器完成。
    它没有电流感应功能。
    它可以监控3.3V 电压并支持3节电池。