This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:输入电容选择

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652949/tps65132-the-input-cap-selection

器件型号:TPS65132

尊敬的所有人:

在我们的数据表中、对于输入 电容器建议、使用16V 电容器、为什么我们需要如此高的输入电压电容器、为了节省成本、是否存在对10V 或6.3V 等较低电压电容器的任何问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    在我们的数据表中、我们建议输入电容为4.7uF/16V、如果客户想要使用10V 电容、情况如何? 该输入电容器的电压和电容值有任何问题吗?
    使用4.7uF/10V 电容器的客户在高温/低温后、10个输入电容器中的3个损坏、他们想知道它是否与输入电容器的电压相关、您有什么建议吗?

    有关数据表中的建议、请参阅表10。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    输入电容器正在稳定直流/直流转换器的输入电压。 使用16V 电容器是因为其他电容器的直流偏置行为不良。 同时、新的电容器已上市、因此使用额定电压为6.3V 的电容器也是可以的。

    如果输入源的噪声很大、则可能需要更大的电容、但这取决于源。

    请注意、务必检查陶瓷电容器的直流偏置。 对于直流电压、陶瓷电容器的电容始终小于封装上写入的电容。

    此致、
    Brigitte