This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:基于 TL431的隔离式反馈

Guru**** 2606515 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, PMP8606, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652929/ucc28950-tl431-based-isolated-feedback

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:TL431PMP8606

你好

VOUT 反馈通过 TL431获取、与 PMP8606设计类似。 现在、我将获得一些我要附加的波形。

我的输出电压将稳定在所需的24V。 但我不了解瞬态行为。 尤其是 TL431输出的行为。 当输出为24V 时、我已将 TL431基准配置为2.5V。

我们在瞬态中看到的是、直到 输出达到24V 时、LED 电流(所有初级侧 ICE)根本不会流动。 那么、到那时为止没有可用的控制吗? 它不是数字隔离行为吗? 当 TL431的 REF 引脚达到2.5V 时、它的输出到底会发生什么变化。 我已经尝试过类似 PMP8606.e2e.ti.com/.../tidrbj0.pdf 的操作

CTR 为1。

是否存在偏置问题? R31的意义是什么?

请有人让我了解反馈是如何流动的、然后是补偿?

谢谢

Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    TL431是并联稳压器、当其基准引脚上的电压低于2.5V 时、TL431会完全开路、即不消耗电流。 一旦基准引脚上的电压超过2.5V、TL431器件会灌入电流并将电流拉过光耦合器二极管。

    因此、如果输出电压低于24V、TL431处于非活动状态、一旦输出电压达到24V、TL431将开始工作并灌入电流。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Peter

    如果我们使用 TL431和光耦合器作为补偿放大器或误差放大器、则在输出达到所需的24V 之前无法进行控制、因为 ucc28950的内部误差放大器不提供反馈本身(TL431未处于活动状态)?

    这意味着在输出达到所需的24V 值之前、我们无法对瞬态进行整形?

    您能否详细说明如何将此隔离式反馈与 ucc28950的内部误差放大器结合使用?

    谢谢
    Samrat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    仿真波形中的输出电压是单调的、并且受到了良好的控制、因此我不知道在输出进入24V 稳压状态之前您尝试控制的瞬态是什么?

    UCC28950旨在用于的次级侧、但您的配置在仿真中似乎运行良好。 应该可以将所有控制环路补偿围绕 TL431进行、并使 UCC28950上的 EA 成为具有单位增益的简单电压跟随器。

    此致

    Peter