This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2592HV:由于相位裕度,设计不稳定....

Guru**** 2606515 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652788/webench-tools-lm2592hv-design-not-stable-due-to-phase-margin

器件型号:LM2592HV
主题中讨论的其他器件:LMR23610

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/WEBENCH 电源和模拟设计环境/ WEBENCH 电源设计问题/

您好!

我们在设计中使用了 LM2592HVS-ADJ、以便从10-32V 直流输入获取5.0V/0.5A 输出。 现在、当我尝试在 WEBENCH 中运行此要求时、它回复说此电路不适合执行此任务。 由于相位裕度似乎超出范围、设计不稳定。 我不明白为什么会发生这种情况。 输入电压的范围是否很大?

BR/Jonny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是因为输入电压范围相当宽、Webench 找不到能够为整个 Vin 范围提供适当相位裕度的 BOM。

    如果这是新设计、我建议考虑更新发布的 IC。 您可以在 Webench 或 TI.com products->Power Management 上找到它们。

    我推荐使用同步易用型器件:LMR23610。
    www.ti.com/.../LMR23610

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    那么我们必须考虑使用另一个器件。  

    此致

    Jonny