This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:输出功率如何

Guru**** 2579305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652376/tlv61046a-what-about-the-output-power

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TPS61175

尊敬的:

   如果输出电压为24V、电流的值是多少? 它将持续多长时间?

VIN=5V

Vout=24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它还与电感器相关。 请按照数据表中的公式(2)、(3)、(4)计算电感器峰值电流。 将最大电感器峰值电流设置为850mA、您可以计算最大输出电流。

    它是恒定电流。 如果 IC 结温低于125oC、它将持续运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dose it 适合应用。 VIN=5V、VOUT=24V、电流=100mA。
    以及如何选择合适的电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 选择一个22uH、<100m Ω 的电感器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper、感谢您的回复。  这是另一个问题、它能否满足持续0.2秒的需求输出7.4W。 通常、输出功率为3W、需要最后1秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.2s 7.4W 是开关转换器的直流值。 所以答案不是。
    您可能需要选择器件作为 TPS61175