主题中讨论的其他器件:RM46L852、
大家好
我将 TPS65381A-Q1与 RM46L852微控制器搭配使用、 首先使用 IGN 打开 TPS65381A-Q1并将[IGN_PWRL]位 设置为1、 因此如果 IGN 引脚变为低电平、 MCU 将不会断电。
我的问题是、如果我将[WR_CAN_STBY] SPI 命令发送至 TPS、 TPS65381A-Q1是否会进入待机状态?
此致
Daimb
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我将 TPS65381A-Q1与 RM46L852微控制器搭配使用、 首先使用 IGN 打开 TPS65381A-Q1并将[IGN_PWRL]位 设置为1、 因此如果 IGN 引脚变为低电平、 MCU 将不会断电。
我的问题是、如果我将[WR_CAN_STBY] SPI 命令发送至 TPS、 TPS65381A-Q1是否会进入待机状态?
此致
Daimb
尊敬的 Daimb:
最后一条总结正确。 有2个唤醒源。 如果其中任何一个保持高电平、则无法进入待机状态。 IGN 通常用于汽车点火、并具有-7V 的反向保护、具有更长的抗尖峰脉冲以提高抗噪性。 另一个是 CANWU、通常与14引脚 CAN Xcvr 的 INH 引脚配合使用、但仅具有-0.3V 的负保护、但 CANWU 在唤醒请求时自动锁存。 这两种模式均可用于唤醒器件、但对于锁存唤醒、CANWU 对关闭器件的限制较小: CANWU 引脚必须为低电平、然后发送 WR_CAN_STBY 命令、即使发送 WR_CAN_STBY 且 CANWU 引脚(或 IGN 引脚)为高电平、器件也不会进入待机状态、但会通过复位立即重新加电至诊断状态。 上述 WR_CAN_STBY 命令仅用于从 CANWU 引脚唤醒。 将 IGN 引脚与 IGN_PWRL 一起使用会更加复杂。
此致、
Scott