This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] STD12NF06L 代用品(印度)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18534KCS, CSD18533KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652747/std12nf06l-substitute-india

主题中讨论的其他器件:CSD18534KCSCSD18533KCS

你好

我是一名教育工作者、与印度的非营利组织合作、并与低收入社区农村儿童一起从事基础 DIY 科学工作。 我目前正在探索电动飞行模型、它们使用 Peterborough FET 计时器、如下所示: http://peterboroughmfc.org/technical-articles/web_site_FETtimer.htm

它使用一个具有16V 47uF 钽电容器和 STD12NF06L MOSFET 的1/8 W 电阻器。 由于我不了解电子产品、因此无法解读其数据表或在印度找到替代 MOSFET。 请帮助我找到替代 FET。

TI 是否有适用于此 FET 的任何等效产品?能否获取一些免费样片?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥什托什、
    遗憾的是、此 ST 器件没有引脚对引脚的替代产品、它是采用 IPAK 封装的60V、90m Ω MOSFET。
    我们的 MOSFET 电阻较低、可以正常工作、并且采用较大的通孔型封装 TO-220、建议使用 CSD18534KCS。 不过、我发现这是 TI 商店缺货、另一个可能也起作用的器件是 CSD18533KCS、我看到它是现货。

    请前往 TI store 获取样片或咨询您当地的分销商。

    Chris…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我看到这些 TI MOSFET 的 ID 值明显更大、尺寸也更大。 由于我将在飞机型号中使用这些器件、重量是一个非常重要的因素。 如何找出这些 FET 的确切重量? 此外、是否有地方检查 FET 的重量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿什威德

    这些重量位于 TI 网站上的材料成分部分、位于以下位置:
    www.ti.com/.../materialcontentsearch.tsp

    Chris