This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62142:输出电压调节问题

Guru**** 2576105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650012/tps62142-problem-with-output-voltage-regulation

器件型号:TPS62142

您好!

我使用 TPS62142、以便通过9.9V LiFePO 电池为 TI Lauchpad 板和定制逻辑板(最大负载1.5A)提供3.3V 电压。 电源板上还有一个输出电压为12V 的升压转换器。 我的问题是、当我连接电池(~9.8V)时、IC 不会调节输出端的3.3V、而是调节~0.228V。 对于该设计、我参考了 webench 工具提供的参考设计。 问题可能出在哪呢? 提前感谢!

这里是我要使用的原理图和 PCB 以及 webench 报告。 e2e.ti.com/.../3302.TPS62142_5F00_3V3.pdf

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    是否有一个负载连接到3.3V? 您能否发送输入电压、输出电压、SW 和 SS/TR 的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速回答、很抱歉耽误您的时间。 现在、我无法访问示波器。 明天我可以向您发送波形。 当输出电压为0.228V 时、未连接负载。 我添加了220欧姆电阻负载、输出电压上升至约0.6V

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    您是否能够获取一些波形、或者甚至可以自己解决这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉、今天我可以使用示波器。 但波形是怪异的。 我所得到的只是引脚上的直流信号。 以下是在输出端未加载的情况下拍摄的图像。 随着负载的增加、电压会进一步降低。

    输入电压:

    输出电压:

    软件:

    SS/TR:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是奇数。 是否在 CIN2上测量了 Vin? 此外、将该时间刻度更改为合理的值、例如1毫秒。

    您是否有其他电路板、或者它们是否都能以相同的方式工作?

    请检查所有组件的焊接情况、确保所有组件都正确连接、无短路等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    只是为了让您知道、问题已解决。 我重新检查了所有内容、重新焊接了组件、并遇到了相同的问题。 但最终看来、芯片损坏了。 在订购新的并更换后、一切都正常。 感谢您的帮助!

    此致、
    Emmanuel