This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:使用 IADJ 和 PWM 进行电流限制和调光

Guru**** 2813205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652551/lm3409hv-using-iadj-and-pwm-for-current-limiting-and-dimming

器件型号:LM3409HV

我一直在查看 LM3409HV LED 驱动器的评估套件文档和数据表。 数据表显示、我可以连接0-1.243V 之间的外部电源以限制电流。 我想知道是否可以使用 IADJ 引脚来实现这一点、然后还可以使用 EN 引脚上的 PWM 来限制 LED 的最终电流。 例如、如果我的设计将最大 LED 电流设置为4A、那么我是否可以使用 IADJ 通过改变 VADJ 将此最大电流设置为3A、然后使用 PWM 信号在0至3A 之间改变最终输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是操作器件的常用方法。 您可以使用 IADJ 电压和 EN 引脚占空比的任意组合来调节平均 LED 电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 此外、是否有任何方法可以调整软启动时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件旨在快速启动、这就是您实现快速 PWM 调光的方式。 但是、如果在达到 UVLO 电平后通过 RC 施加 IADJ 电压、则会实现软启动、因为峰值电流将开始低电平、并随着电容充电而增加。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 是否有方法计算软启动时间? 相反、是否可以计算 RC 值以匹配特定的软启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将其近似为 TSS=VIADD*R*C,其中 VIADJ 是施加到 IADJ 的最大电压。 如果您需要、可以使用自然对数方程为电容器充电、但简单的 RC 时间常数将接近。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。