This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 MOSFET 驱动能力

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652922/lm5069-lm5069-mosfet-driving-capability

器件型号:LM5069

尊敬的所有人:

我的一位客户计划在汽车的电池断路开关应用中使用 LM5069热插拔控制器、我们想知道单个 LM5069器件是否可以驱动四到六个 MOSFET、他们计划使用 ONSEMI 的 FDBL86561_F085、同时防止 MOSFET 连续开关或获取电流、 他们计划使用分流电阻器。 请告知是否可以使用电阻器、或者是否可以在轨道上进行、这将是更好的方法

Rgds、

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、

    它可以驱动多个 FET。 问题是、在热短路事件中、关断速度是否足够快。 根据下拉故障电流(最小50mA)检查 FET CRR。 我没有拉动 FET 来查看、但检查并下载设计计算器工具、网址为 www.ti.com/hotswap、以验证系统参数是否允许良好的设计。 根据应用图、我假设您所参考的分流电阻器是正常运行所需的正常电流分流器。 LM5069不符合汽车标准。

    Brian