This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:TPS65381

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651399/tps65381-q1-tps65381

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1

尊敬的先生:

I TEST TPS65381 EVM、I CHECK VDD6 (Vo=6V/0A) Find PIN28 (SDN6)开关波形不规律(请参阅下图)。

您能不能提供一些关于如何改进此波形的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

     TPS65381-Q1的控制环路基于具有以下原理的迟滞比较器。 因此、SDN6信号可能与任何其他基于电流模式或电压模式拓扑的开关稳压器不同。 您能否检查并查看您的波形是否与以下说明类似? 您还能使用具有固定频率和占空比的 SDN6开关进行负载检查吗?

    此开关模式电源采用固定频率自适应导通时间控制 PWM 运行。内部 N 沟道 MOSFET 在开始时开启
    VDD6引脚上的感应电压低于迟滞比较器阈值时、每个周期的周期数。 时间
    MOSFET 导通、它导通的占空比至少为7%(fclk_VDD6的7%)。 这个 MOSFET
    当滞环比较器检测到 VDD6引脚上的电压高于阈值时关闭。 。
    如果输出电压在时保持高于迟滞比较器、则 VDD6稳压器可能会跳过脉冲
    时钟边沿发生。 当 MOSFET 关断时、外部肖特基二极管会再循环能量
    存储在电感器中、以保持开关周期的剩余时间。 VDD6稳压器进入压降模式
    (100%占空比)、用于 VBATP 引脚上低于大约7V 的电源电压。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Murthy:
    我将检查您的意见。
    感谢您的解释。
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    由于已经过去了一周没有后续跟进、并且 TPS65381A-Q1上 VDD6前置稳压器的磁滞架构的开关波形看起来很典型、因此我要将该主题标记为"TI 认为已解决"。 E2E 论坛上还有其他有关此主题的主题、可供进一步参考。 如果您的问题仍未得到解答、请作出回应。

    谢谢、Scott