This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2085-V1P3:支持的 EVM

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2085-V1P3, BQ2060A, BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ2085, BQ2060, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652483/bq2085-v1p3-supproted-evm

器件型号:BQ2085-V1P3
主题中讨论的其他器件: BQ2060ABQ34110BQ34Z100-G1BQ2085BQ2060BQ4050

我需要 bq2085-v1p3 Gaus 监测计支持 EVM。 请 将 该器件型号减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    不建议在新设计中使用 bq2085-V1P3、并且 EVM 不可用。 如果您的系统在生产中、则可以使用部件。 如果您正在寻找新系统的监测计、您可以查看 http://www.ti.com/battery 页面的"查找部件"部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI:

    我们已经使用了 bq2060A 电量监测计。 EV2200我们的使用 EVM 缺失,因此如果可用或任何等效的 EVM,请参阅,如果使用本产品没有校准,则可能会出现此情况。 请为我提供解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用镍镉、镍氢或铅酸电池、您最好选择 bq34z100-G1或 bq34110电量监测计。 尽管 bq2060和 bq2085作为器件提供、但 EVM 和工具已停产、因为这些器件为 NRND。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是3系列3锂离子并联组合和测量仪表 bq2060A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好使用 bq4050 (用于 CEDV、即更简单的设置)或 bq40z50-xx (阻抗跟踪、即更好的精度)等锂离子电池。
    此致、
    Swami