This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:IC 的输入与输出

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ25700A, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652206/bq24725a-input-vs-output-of-the-ic

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ25700ABQ25703A

您好!

我计划使用此 IC 为16.8V、4Ah 电池组充电[4 x 4.2V Melasta LiPo 电池(LP103496)串联]。 我想知道同样的输入电压要求。
我计划使用12V 直流适配器、但问题是、对于12V 直流输入、IC 输出为16.8V、或者我需要输入超过16.8V 的直流电压。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24725A 是一款降压充电器。 输入需要高于输出。  

    如果您希望使用 12V 适配器为16.8V 电池充电、请检查 bq25700A (SMBus)或 bq25703A (I2C)