This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:采用单一设计的中等功率(10W-60W)太阳能 MPPT 充电控制器、以及 BQ77905和 TPS61165

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, TPS61165, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652500/bq24650-medium-wattage-10w-60w-solar-mppt-charge-controller-in-single-design-along-with-bq77905-and-tps61165

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: TPS61165BQ77905

尊敬的 TI 应用工程团队:

我计划使用 BQ24650太阳能 MPPT 充电控制器以及 BQ77905和 TPS61165。

是否有任何使用上述器件的参考设计。 我找到了 BQ24650的 EVM 原理图、但 BQ77905中没有。  

如果偶然发现没有此类参考设计、如何查看原理图和 PCB 布局设计? 我知道半导体公司会进行客户设计评审。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有在您的列表中包含器件的参考设计。