This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138CC64EVM-030:UCD3138EVM 和 Fusion Digital Power Studio 的启动问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138CC64EVM-030, UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652858/ucd3138cc64evm-030-ucd3138evm-and-startup-problem-of-fusion-digital-power-studio

器件型号:UCD3138CC64EVM-030
主题中讨论的其他器件: UCD3138PSFBEVM-027UCD3138

您好,

我将与  UCD3138PSFBEVM-027一起测试评估板 UCD3138CC64EVM-030、 并且在启动 Fusion Digital Power Studio (GUI)时遇到问题。

一开始就很好了。 但是、GUI 第二次连接 EVM-Board 失败、 并出现此警报、其中第二部分的中文意思是: 引发  异常的调用的目标。

我在"UCD9224EVM 和 Fusion 设计 GUI 的启动问题"帖子(e2e.ti.com/.../188586)中发现此问题已得到解决

但我试图做到这一点,正如文章中所显示的那样,它不起作用。

我获得了以下信息:

使用 固件 和 配置 下载工具时、出现以下错误。   配置文件是否不适合 UCD3138? 或任何其他问题?

请帮我提供一些建议、谢谢!

您好!

龙起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第一个屏幕中、您可以在 ROM 模式下找到它、这意味着器件未执行其程序闪存。  如果器件正在执行其程序闪存、并且固件支持器件 ID、正如我们所有 EVM 所做的那样、那么您将能够扫描 Device_ID。  它是在程序模式下扫描器件附近的第一个按钮、看起来在您的图像中被切断。。。。

    您可能尚未编写校验和、在这种情况下、器件会在下电上电后重置为 ROM 模式。  如果是这种情况、您可以单击"Command ROM to execute Program"。  然后扫描设备 ID。  如果仍处于 ROM 模式、则固件存在某种问题。

    Amiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也可能是固件尚未下载。 请查看此用户指南、了解如何下载 www.ti.com/.../slua676a.pdf。 相关章节将为7.3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用器件 GUI 进行下载、而不是使用您尝试使用的工具。