This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:带状电缆接头

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652831/ucd9090a-ribbon-cable-mating-header

器件型号:UCD9090A

您好!

我在新设计中使用 UCD9090A。 我购买了一个 TI USB 转 GPIO 接口适配器、以便对该器件进行通信和编程。 适配器附带一根10针带状电缆。 我想将此电缆直接与我的 Taget PCB 配合使用、但我找不到带状连接器的器件型号。 您能给我提供这个的器件型号、这样我就可以为 PCB 获得一个匹配连接器接头。

此致、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的工程师正在使用假日面包、我们将在您返回办公室时(1月2日)回复您。 谢谢!

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该连接器是标准的5x2连接器、间距为0.100"、通常与有罩和键控外壳配合使用以保持方向。

    TE Connectivity 5103308-1就是一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伙计

    请检查 USB-TO-GPIO 的 BOM 列表以了解带状电缆的详细信息

    http://www.ti.com/lit/ml/sllu093/sllu093.pdf

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    抱歉、您回答正确、文档中的内容正确。

    此致、

    家伙