This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:焊球 OSC16MCAP (C1)接地、对吧?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652452/tps659037-ball-osc16mcap-c1-is-grounded-correct

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:TMDXIDK5718

您好!

在我们的 AM571X EVM (TMDXIDK5718)原理图中、C1焊球(OSC16MCAP)接地。 但我的客户遵循此设计、发现 VCC 对地短路。 根本原因是 OSC16MCAP 焊球接地。 球被悬空后,短路问题消失了。 我阅读了数据表、其中说明应通过2.2uF 电容或悬空将该焊球旁路至 GND。 我认为它不应作为输出引脚接地。 我想知道为什么我们的 EVM 是在设计时将这个焊球接地的? 为什么我客户的电路板 VCC 使用相同的设计短接至 GND?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已将您的请求指派给相关的应用工程师、我们将尽快回复您。 请注意、这是美国的休假时间、在回答您的问题时可能会有一些延迟。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    正确的做法是、将 OSC16MCAP 引脚接地会导致 VCC 短路-该引脚在内部连接到 VCC。 因此、客户不应在其电路板上执行该操作。

    我将与 AM571x 团队一起查看它是如何或为什么这样设计的-希望我们能够更正文档。

    此致、
    Karl