This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 参与设计具有锂离子电池平衡功能的快速充电和电池管理系统

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652895/involved-in-designing-fast-charging-and-batterty-management-system-with-cell-balancing-for-li-ion-battery

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2

如需了解、如果有单个 IC 具有快速充电、电池平衡功能。

如何将 TI 快速充电 IC 和电池平衡 IC 组合用于同一电池组。

欢迎有关快速充电和电池平衡的 IC 建议

电池详细信息

电芯电压:3.3V

Cell AH:2600AH

电池编号:3.

连接:系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cell AH:2600mAH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    bq40z50-R2可为您的设置提供电量监测和电池平衡功能。 它可与 bq24xxx 充电器系列一起使用、它还能够提供快速充电功能。
    www.ti.com/.../
    此致、
    Swami