This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:PMID 电容器选择

Guru**** 2605855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652950/bq24296m-pmid-cap-selection

器件型号:BQ24296M

尊敬的所有人:

对于 PMID 电容器、它的最小 vale 建议是什么? 此外、如果使用较小的 PMID、除了大输入电压纹波之外还有其他问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    在电压降额后、建议的最小 PMID 电容器为8.2uF 陶瓷电容器。 例如、两个额定电压为4.7uF 的16V 并联电容器在5V 偏置时可能会降额至8.2uF。 为了符合 USB BC 1.2规范、VBUS + PMID 上的总电容应该少于10uF。