This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找能够提供0.3V 或0.4V 输出的产品

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38511-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648535/i-am-looking-for-a-product-capable-of-0-3v-or-0-4v-output

主题中讨论的其他器件:LP38511-ADJ

尊敬的 TI:
我正在寻找一款可以回复标题的产品。
=> Vin:5V/Vout:0.3V 或0.4V/电流:50mA ~ 100mA
我已经检查过、看起来直流/直流或 LDO 产品线不起作用。
您是否有其他推荐产品?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ Han、

    应用是什么? 您需要该器件做什么? 我们的器件可监控电压轨、如果在电压轨上检测到欠压、则会触发输出。 这是您需要的吗? 请说明更多详细信息。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    LP38511-ADJ 可提供0.5V 输出、提供高达800mA 的电流。 如果您需要0.3V 或0.4V、您可以考虑使用运算放大器来驱动您的负载。 您的电路板上提供了哪些输入电压?