This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63070:TPS63070 WebBench 设计无法正常工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651708/webench-tools-tps63070-tps63070-webbench-design-not-working

器件型号:TPS63070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我 是在电池供电型应用中首次使用 TPS63070。 我遵循以下 Web 工作台设计。 此设计适用于单节锂离子电池的3.3V 输出电压。 但结果大相径庭。 我得到的输出电压超过10V、反馈引脚上的电压超过2V。 如何才能解决此问题?

PG 引脚始终为低电平。 从本质上讲、该法规似乎没有发生。  

我已经分别使用20uF 和47uF 输出电容器尝试了1uH 和2.2uH。 在空载和轻载条件下运行。  

我过去使用过许多 Web 工作台设计、每次都能获得可靠的结果。 这是我第一次遇到 Web 工作台设计问题。  

e2e.ti.com/.../3.3V-power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 webench 原理图、虽然可以对设计进行优化、但器件应进行调节、
    我觉得设备损坏了。 您是否尝试更换 IC?
    请您分享布局吗?
    这也可能来自测量设置,是否可以尝试连接 TPS63070EVM 并检查相同的工作条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabrina

    感谢您的回复。 我们找到并解决了问题。 我们的供应商端出现订单发货错误 他们提供的是 TPS630701 (固定5V)而不是 TPS63070、因此出现了问题。

    事后看来、我们观察到的所有结果都与错误相符。 我从未想过这可能是问题!