This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:无法以低值控制充电电流

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652528/bq40z60-failure-to-control-charge-current-with-low-value

器件型号:BQ40Z60

大家好、TI 团队和 TI 用户、

我只是注意到、当将电流设置为低值(<= 300mA、这不是那么低)时、电荷完全无法提供所述的电流。 我们可以观察到一个位的大过冲、然后触发安全机制并减少电荷。

对于更高的电流(即350mA)、不会出现此问题、我获得的电流明显低于预期、如其他文章中所述。

那么、如何获得更低的电流呢? 这一点尤其重要、因为预充电无法正常工作。

我附加了我使用的配置:"testLowCurrent.gg.csv (我只放置我使用的最后一个350mA 的配置、对于不同的测试、仅更改"建议温度充电/当前药品")和多个日志、这些日志具有不同的充电电流值:"testLowCurrentXXXmA.log"

这里有一些图:

e2e.ti.com/.../20171227testLowCurrent.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看图、似乎无法正确设置"高级充电算法->充电器->电流分辨率"的数据闪存设置。
    请确保 Rchg 为10m Ω、以使用39mA 的默认值、否则应适当缩放。
    Swami。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查、Rchg 的值正确、为10m Ω。